STIS (Zeitlich festgelegten Start auswählen)

Die STIS-Anweisung startet den auswählbaren STI-Timer (zeitgesteuerter Benutzer-Interrupt) mit dem Steuerungsprogramm und nicht automatisch.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für
Micro820
L20E-,
Micro850
L50E- und
Micro870
L70E-Controller.
STIS
STIS
STIS-Parameter
Parameter
Parametertyp
Datentyp
Beschreibung
Enable
Eingang
BOOL
Anweisung aktivieren.
  • TRUE: Starten des STI-Timers über das Steuerprogramm.
  • FALSE: Funktion nicht ausführen.
IRQType
Eingang
UDINT
Verwenden Sie die STI-vordefinierten Datenworte.
  • IRQ_STI0
  • IRQ_STI1
  • IRQ_STI2
  • IRQ_STI3
SetPoint
Eingang
UINT
Die Zeitdauer (in ms), die vor der Ausführung des auswählbaren, zeitlich festgelegten Interrupts verstreichen muss.
  • Der Wert 0 deaktiviert die STIS-Funktion.
  • Ein Wert zwischen 1 und 65535 aktiviert die STIS-Funktion.
STIS
Ausgang
BOOL
Strompfadstatus (entspricht „Enable“).

STIS-Beispiele

Beispiel für ein STIS-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für ein STIS-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für einen STIS-Kontaktplan
Beispiel für einen STIS-Kontaktplan
Beispiel für strukturierten STIS-Text
Beispiel für strukturierten STIS-Text
(* ST Equivalence: *) TESTOUTPUT := STIS(TESTENABLE, 2, 1000) ;
Ergebnisse
Ergebnisse
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal