Aktualisieren der HSC-Anwendungsdaten

Die HSC-Konfiguration (Hochgeschwindigkeitszähler) wird in den HSC-Anwendungsdaten definiert und erfolgt normalerweise nur einmal vor der Programmierung der HSC-Anweisung. An den HSC-Anwendungsdaten (HSCAppData-Parameter) vorgenommene Änderungen werden ignoriert, während der HSC zählt.
So aktualisieren Sie HSC-Anwendungsdaten
  1. Aktualisieren Sie die HSCAppData.
  2. Rufen Sie den HSC-Befehl mit dem Befehl 0x03 (festlegen / erneut laden) auf.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal