Dialogfeld „Neuer Interrupt“ für HSC

Das Dialogfeld
Neuer Interrupt
für Hochgeschwindigkeitszähler (HSC) kann wie folgt aufgerufen werden:
  1. Klicken Sie im
    Projekt-Organizer
    mit der rechten Maustaste auf
    Programme
    und wählen Sie dann
    Neuer Interrupt
    aus.
  2. Wählen Sie unter
    Neuer Interrupt
    in der Liste
    Typ
    die Option
    Hochgeschwindigkeitszähler (HSC)
    aus.
Verwenden Sie das Dialogfeld
Neuer Interrupt
zur:
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal