Konfigurieren eines Hochgeschwindigkeitszähler-Benutzer-Interrupts (HSC)

Ein Benutzer-Interrupt führt dazu, dass der Controller den Task, den er gerade durchführt, unterbricht, und anschließend zum unterbrochenen Task zurückkehrt.
Micro850
L50E- und
Micro870
L70E-Controller unterstützen bis zu sechs HSC-Benutzer-Interrupts, die eingesetzt werden können, um eine ausgewählte Benutzer-Logik zu einem vorkonfigurierten Ereignis auszuführen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal