HSC-Unterbrechungseigenschaften

Die Statusbits der HSC-Interrupt-Eigenschaften zeigen den Status aktiviert/deaktiviert oder den Ausführungsstatus an und geben an, ob ein Interrupt-Zustand verloren gegangen ist.

Benutzerunterbrechungsaktivierung (HSC0.Enabled)

Benutzerunterbrechungsaktivierung (HSC0.Enabled)
Parameter
Datenformat
HSC-Modi
Zugriff auf Benutzerprogramm
HSCO.Enabled
Bit
0.. 9
Schreibgeschützt
Das aktivierte Bit wird eingesetzt, um den Aktivierungs- oder Deaktivierungsstatus der HSC-Unterbrechung anzugeben.

Benutzerunterbrechungsausführung (HSC0.EX)

Benutzerunterbrechungsausführung (HSC0.EX)
Parameter
Datenformat
HSC-Modi
Zugriff auf Benutzerprogramm
HSCO.Ex
Bit
0.. 9
Schreibgeschützt
Das EX (Benutzerunterbrechungsausführung)sbit wird auf (1) gesetzt, wenn ein HSC-Untersystem durch einen der folgenden Zustände mit der Verarbeitung der HSC-Subroutine beginnt:
  • Niedriger Voreinstellungswert erreicht
  • Hoch-Voreinstellung erreicht
  • Überlaufzustand - zählt mithilfe des Überlaufwerts hoch
  • Unterlaufzustand - zählt mithilfe des Unterlaufwerts runter
Das HSC EX-Bit kann im Steuerprogramm als Bedingungslogik eingesetzt werden, um zu ermitteln, ob eine HSC-Unterbrechung ausgeführt wird.
Das HSC-Untersystem löscht die (0) des EX-Bit, wenn der Controller die Verarbeitung der HSC-Subroutine abschließt.

Benutzerunterbrechung ausstehend (HSC0.PE)

Benutzerunterbrechung ausstehend (HSC0.PE)
Parameter
Datenformat
HSC-Modi
Zugriff auf Benutzerprogramm
HSCO.PE
Bit
0.. 9
Schreibgeschützt
Das PE-Status-Flag (Benutzer-Interrupt ausstehend) gibt an, dass ein Interrupt aussteht. Das PE-Statusbit kann überwacht werden oder für Logikzwecke im Steuerprogramm eingesetzt werden, wenn Sie ermitteln müssen, wann eine Subroutine nicht direkt ausgeführt werden kann. Das PE-Bit wird vom Controller verwaltet und automatisch festgelegt und gelöscht.

Benutzerunterbrechung verloren (HSC0.LS)

Benutzerunterbrechung verloren (HSC0.LS)
Parameter
Datenformat
HSC-Modi
Zugriff auf Benutzerprogramm
HSCO.LS
Bit
0.. 9
Schreibgeschützt
Die LS (Benutzerunterbrechung verloren) ist ein Statuskennzeichen, das angibt, dass eine Unterbrechung verloren gegangen ist. Der Controller kann einen aktiven Benutzer-Interrupt-Zustand verarbeiten und einen ausstehenden Benutzer-Interrupt-Zustand erhalten, bevor es das verlorene Bit festlegt.
Das LS-Bit wird vom Controller festgelegt. Das Steuerprogramm kann einen verlorenen Zustand einsetzen oder überwachen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal