Benutzer-Interrupt für Hochgeschwindigkeitszähler (HSC) hinzufügen und konfigurieren

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine HSC-Interrupt hinzuzufügen und zu konfigurieren.
So fügen Sie einen HSC-Benutzer-Interrupt hinzu und konfigurieren diesen
  1. Klicken Sie im
    Projekt-Organizer
    mit der rechten Maustaste auf
    Programme
    und wählen Sie dann
    Neuer Interrupt
    aus.
  2. Konfigurieren Sie den HSC-Interrupt.
    1. Geben Sie im Feld
      Name
      den Namen des HSC-Interrupts ein.
    2. Wählen Sie in der Liste
      Typ
      die Option
      Hochgeschwindigkeitszähler (HSC)
      aus.
    3. Wählen Sie in der Liste
      ID
      die HSC-ID aus.
    4. Geben Sie die HSC-Interrupt-Eigenschaften an.
    5. Geben Sie die HSC-Interrupt-Parameter an.
  3. Wählen Sie
    Erstellen
    aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal