Untersuchen, ob geöffnet (XIO)

XIO unterstützt eine booleschen Operation zwischen dem Status einer Verbindungslinie und der booleschen Negation einer booleschen Variablen.
XIO
XIO
Der Status der Verbindungslinie rechts vom Kontakt ist das logische AND zwischen dem Status der linken Verbindungslinie und der booleschen Negation des Werts der Variable, die dem Kontakt zugeordnet ist.
XIO-Beispiel
XIO-Beispiel
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal