Rücksprung (RET) einfügen

Rücksprünge sind Ausgänge zur Darstellung des bedingten Endes eines Kontaktplan (KOP)-Programms. Verbindungen können nicht rechts neben einem Rücksprungelement platziert werden.
  • Wenn der Zustand „Boolesch“ der linken Anschlussleitung den Wert TRUE hat, wird der Plan ohne Ausführung der Anweisungen in den nächsten Zeilen des Plans beendet.
  • Wenn es sich bei dem Kontaktplan um eine Funktion handelt, wird ihr Name mit einer Ausgabespule verknüpft, um den Rückgabewert festzulegen (Rückgabe an den aufrufenden Plan).
Beispiel eines Rücksprungs
Beispiel eines Rücksprungs
So fügen Sie einen Rücksprung (RET) ein
  1. Führen Sie in
    Toolbox
    einen der folgenden Schritte aus, um den Rücksprung zu finden:
    • Geben Sie in
      Suche
      den Text
      RET
      ein.
    • Wählen Sie unter
      Toolbox
      in der Kategorieliste die Option
      Allgemein
      aus und suchen Sie dann
      RET
      .
  2. Ziehen Sie das RET an eine gültige Position.
    Ein grüner Punkt, der den gültigen Ablageort angibt gibt an, dass dieser gültige Ablageort gültig ist.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal