Ausgangsentriegelung (OTU)
OTU ermöglicht den booleschen Ausgang des booleschen Status einer Verbindungslinie.
OTU

Die zugeordnete Variable wird auf FALSCH zurückgesetzt, wenn der boolesche Status der linken Verbindung WAHR wird. Die Ausgangsvariable behält diesen Wert bei, bis von einer OTL eine gegenteilige Anweisung erfolgt. Der Status der linken Verbindung wird auf die rechte Verbindung übertragen. Die rechte Verbindung muss mit der rechten vertikalen Stromschiene verbunden sein (ausgenommen bei parallelen Spulen, bei denen nur die obere Spule mit der rechten vertikalen Stromschiene verbunden sein muss).
Die zugehörige boolesche Variable muss ein Ausgang oder benutzerdefiniert sein.
OTU-Beispiel

Rückmeldung geben