Steigender Einzelimpuls – Ausgang (OTP)

OTP unterstützt einen booleschen Ausgang des booleschen Status einer Verbindungslinie.
OTP
OTP
Die zugeordnete Variable wird auf WAHR gesetzt, wenn der boolesche Status der linken Verbindung WAHR wird. In allen anderen Fällen wird die Ausgabevariable auf FALSCH zurückgesetzt. Der Status der linken Verbindung wird auf die rechte Verbindung übertragen. Die rechte Verbindung muss mit der rechten vertikalen Stromschiene verbunden sein (ausgenommen bei parallelen Spulen, bei denen nur die obere Spule mit der rechten vertikalen Stromschiene verbunden sein muss).
Die zugehörige boolesche Variable muss ein Ausgang oder benutzerdefiniert sein.
OTP-Beispiel
OTP-Beispiel
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal