Ausgangsaktivierung umkehren (OTO)

OTO ermöglicht einen booleschen Ausgang durch boolesche Negation des Status einer Verbindungslinie.
OTO
OTO
Die zugeordnete Variable wird mit der booleschen Negation des Status der linken Verbindung zugewiesen. Der Status der linken Verbindung wird auf die rechte Verbindung übertragen. Die rechte Verbindung muss mit der rechten vertikalen Stromschiene verbunden sein (ausgenommen bei parallelen Spulen, bei denen nur die obere Spule mit der rechten vertikalen Stromschiene verbunden sein muss).
Die zugehörige boolesche Variable muss ein Ausgang oder benutzerdefiniert sein.
OTO-Beispiel
OTO-Beispiel
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal