Ausgangsverriegelung (OTL)

OTL ermöglicht einen booleschen Ausgang des booleschen Status einer Verbindungslinie.
OTL
OTL
Die zugeordnete Variable wird auf WAHR gesetzt, wenn der boolesche Status der linken Verbindung WAHR wird. Die Ausgangsvariable behält diesen Wert bei, bis von einer OTU eine gegenteilige Anweisung erfolgt. Der Status der linken Verbindung wird auf die rechte Verbindung übertragen. Die rechte Verbindung muss mit der rechten vertikalen Stromschiene verbunden sein (ausgenommen bei parallelen Spulen, bei denen nur die obere Spule mit der rechten vertikalen Stromschiene verbunden sein muss).
Die zugehörige boolesche Variable muss ein Ausgang oder benutzerdefiniert sein.
OTL-Beispiel
OTL-Beispiel
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal