Ausgangsaktivierung (OTE)
OTE unterstützt den booleschen Ausgang des booleschen Status einer Verbindungslinie.
OTE

Die zugeordnete Variable wird mit dem booleschen Status der linken Verbindung zugewiesen. Der Status der linken Verbindung wird auf die rechte Verbindung übertragen. Die rechte Verbindung muss mit der rechten vertikalen Stromschiene verbunden sein (ausgenommen bei parallelen Spulen, bei denen nur die obere Spule mit der rechten vertikalen Stromschiene verbunden sein muss).
Die zugehörige boolesche Variable muss ein Ausgang oder benutzerdefiniert sein.
OTE-Beispiel

Rückmeldung geben