Herunterfahren des seriellen Anschlusses
Fahren Sie den seriellen Anschluss herunter, um die vom seriellen Anschluss eingehende Kommunikation mit dem Controller zu beenden. Nach dem Herunterfahren des seriellen Anschlusses wird auf der Seite nur die Liste
Treiber
angezeigt.So fahren Sie den seriellen Anschluss herunter
- Doppelklicken Sie imProjekt-Organizerauf den Controller, um den Anwendungs-Arbeitsbereich des Controllers zu öffnen.
- Wählen Sie in derController-Struktur die OptionSerieller Anschlussaus.
- Wählen Sie in der ListeTreiberdie OptionHerunterfahrenaus.
Rückmeldung geben