Serieller Anschluss – ASCII-Konfigurationsseite

Verwenden Sie die ASCII-Konfigurationsseite, um folgende Maßnahmen durchzuführen:
  • Die allgemeinen ASCII-Kanaleinstellungen konfigurieren
  • Die Protokollkontrolleinstellungen des ASCII-Kanals konfigurieren
Die angezeigten Konfigurationseinstellungen variieren je nach Auswahl des
Micro800
-Controllers.
ASCII-Konfigurationseinstellungen
Einstellung
Beschreibung
Gemeinsame Einstellungen
Baudrate
Zeigt die Baudrate (in Bits/Sekunde) an. Es gibt folgende Optionen:
  • 1200
  • 2400
  • 4800
  • 9600
  • 19200
  • 38400
Der Standardwert ist 19.200.
Parität
Zeigt die Paritäts-Bits-Nutzung in Kommunikationspaketen an. Es gibt folgende Optionen:
  • Kein
  • Ungerade
  • Gleich
Der Standardwert ist „Keine“.
Protokollkontrolle
Medien
Gibt die unterstützten Medientypen an. Folgende Optionen stehen zur Wahl:
  • RS232
  • RS485
Wenn
Medien
auf
RS485
eingestellt ist, ist die
Steuerleitung
standardmäßig auf
Kein Handshake
eingestellt.
Steuerleitung
Zeigt die Kommunikationsoptionen der Steuerleitung an. Die Optionen sind verfügbar, wenn
Medien
auf
RS232
eingestellt ist.
Wenn
Medien
auf
RS485
eingestellt ist, ist die
Steuerleitung
standardmäßig auf
Kein Handshake
eingestellt.
  • Kein Handshake
    – Ausgewählt für direkte Punkt-zu-Punkt-Kommunikation ohne Modem. Bei Auswahl dieser Option sind die folgenden Optionen nicht verfügbar:
    • RTS-Vorverzögerung
    • RTS-Nachverzögerung
  • Vollduplex (RTS immer ein)
    – Ausgewählt bei Verwendung mit Modems. Bei Auswahl dieser Option sind die folgenden Optionen nicht verfügbar:
    • RTS-Vorverzögerung
    • RTS-Nachverzögerung
  • Halbduplex ohne kontinuierliches Trägersignal (RTS/CTS)
    – Ausgewählt, wenn sowohl der Master als auch der Slave Halbduplex-Modems verwenden. Bei Auswahl dieser Option sind die folgenden Optionen nicht verfügbar:
    • XON/XOFF
    • Echo-Modus
Zu den verfügbaren Optionen für
Micro820
L20E-,
Micro850
L50E- und
Micro870
L70E-Controller gehören:
  • RS232 Kein Handshake
  • RS232 Vollduplex (RTS immer ein)
  • RS232 Halbduplex ohne kontinuierliches Trägersignal (RTS/CTS)
  • RS485 Kein Handshake
Löschmodus
Listet die Optionen für das ASCII-Löschzeichen auf. Der Modus beeinflusst die zum Remote-Gerät zurückgegebenen Zeichen.
  • Im
    CRT
    -Modus gibt der
    Micro800
    -Controller bei einem Löschzeichen drei Zeichen an das Gerät zurück: Rücktaste, Leertaste und Rücktaste. Hierdurch wird das vorherige Zeichen am Terminal mit eingeschlossen.
  • Im
    Ignorieren
    -Modus wird das vorherige Zeichen aus dem Empfangspuffer entfernt.
    Ignorieren
    ist die Standardoption.
  • Im
    Drucker
    -Modus gibt der
    Micro800
    -Controller bei einem Löschzeichen einen Schrägstrich und anschließend das gelöschte Zeichen zurück.
Daten-Bits
Gibt die tatsächliche Anzahl der Daten-Bits je Zeichen an. Zur Auswahl stehen
7
und
8
. 8 ist die Standardoption.
Stopp-Bits
Gibt die tatsächliche Anzahl der Stopp-Bits je Zeichen an. Zur Auswahl stehen
1
und
2
. 1 ist die Standardoption.
Anhängen-Zeichen
Gibt die für das ASCII-Protokoll festgelegten angefügten Zeichen an, die zur Übertragung verwendet werden. Werte liegen zwischen null und zwei durch ein Komma getrennten hexadezimalen Werten.
0xFF
ist reserviert und kann zur Angabe von keinen Zeichen verwendet werden. Beispiel:
  • 0x0D,0x0A – 2 Zeichen, der Standardwert
  • 0x0D,0xff – 1 Zeichen
  • 0x0D – 1 Zeichen
  • 0xff,0xff – keine Zeichen
  • 0xff – keine Zeichen
  • leer – keine Zeichen
Abschlusszeichen
Gibt die für das ASCII-Protokoll festgelegten benannten Zeichen an, die zum Empfang verwendet werden. Werte liegen zwischen null und zwei durch ein Komma getrennten hexadezimalen Werten.
0xFF
ist reserviert und kann zur Angabe von keinen Zeichen verwendet werden. Der Standardwert ist
0x0D,0x0A
.
XON/XOFF
Aktiviert oder deaktiviert die XON/XOFF-Funktion. Die Funktion ist standardmäßig deaktiviert.
Echo-Modus
Aktiviert oder deaktiviert die Zeichenausgabe.
Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle empfangenen Zeichen an den Computer zurückgegeben, auf dem
FactoryTalk Design Workbench
ausgeführt wird. Wenn der
Micro800
-Controller mit einem Terminal verbunden ist, können Sie die eingegebenen Zeichen anzeigen.
Die Funktion ist standardmäßig deaktiviert.
RTS-Vorverzögerung
Legt die Verzögerungsdauer vor der Anforderung einer Übertragung fest.
Der Wertebereich geht von 0 bis 32.767, wobei jedes Einheitsinkrement 20 Millisekunden darstellt. Der Standardwert ist 0.
RTS-Nachverzögerung
Gibt die Verzögerungsdauer nach der Anforderung einer Übertragung an.
Der Wertebereich geht von 0 bis 32.767, wobei jedes Einheitsinkrement 20 Millisekunden darstellt. Der Standardwert ist 0.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal