Konfigurationsseite für Remote-LCD

Die Konfigurationsseite
Remote-LCD
ist für
Micro820
L20E-,
Micro850
L50E- und
Micro870
L70E-Controller verfügbar. Verwenden Sie die Seite für folgende Aktionen:
  • Öffnen der Ansicht
    LCD-Variablen
    und Auswählen, welche Variablen mit dem LCD-Modul überwacht werden sollen
  • Öffnen der Konfigurationsseite
    Serieller Anschluss
    , um die Einstellungen für den seriellen Anschluss anzuzeigen und zu konfigurieren
  • Aktivieren des Lesens der Drucktasten
  • Festlegen der Einstellungen für die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Displays
  • Angabe einer Meldung und der Meldungsanzeigeeinstellungen für das LCD-Display
Einstellungen auf der Konfigurationsseite für das Remote-LCD-Modul
Einstellung
Beschreibung
Seriellen Anschluss für Remote-LCD konfigurieren
Schaltet zwischen der Verwendung der Einstellungen des seriellen Anschlusses und den Standardeinstellungen des Common Industrial Protocol für das Remote-LCD um.
  • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Einstellungen des seriellen Anschlusses mithilfe der Remote-LCD-Einstellungen zu überschreiben. Dann ist die Konfigurationsseite für den seriellen Anschluss nicht mehr verfügbar.
  • Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Einstellungen des seriellen Anschlusses, die Sie auf der Konfigurationsseite
    Serieller Anschluss
    konfiguriert haben, zu verwenden.
Standardmäßig werden die Remote-LCD-Einstellungen verwendet.
Status
Zeigt den Status der Remote-LCD als
Verbunden
oder
Getrennt
an.
  • Verbunden
    : Der Controller ist online und das Remote-LCD wurde erkannt.
  • Getrennt
    : Der Controller ist offline und das Remote-LCD wurde nicht erkannt.
LCD-Variablen
Öffnet die Ansicht
LCD-Variablen
, die verfügbar ist, wenn der Controller offline ist.
Bis zu 400 Variablen werden für die Remote-LCD-Anzeige unterstützt. Eine Überschreitung des Limits führt zu Erstellungsproblemen.
Hardware-Einstellungen
Lesen der Drucktasten aktivieren
Aktiviert oder deaktiviert das Lesen der Drucktasten für das Remote-LCD. Standardmäßig ist die Option aktiviert.
Hintergrundbeleuchtungsmodus
Gibt das Verhalten der Hintergrundbeleuchtung für das Remote-LCD-Display an. Folgende Optionen stehen zur Wahl:
  • Immer aus
  • Intervall
  • Immer ein
Intervall
ist die Standardauswahl.
Zeit
Gibt das Zeitintervall für die Hintergrundbeleuchtung an, wenn der
Hintergrundbeleuchtungsmodus
auf
Intervall
festgelegt ist. Der Wertebereich geht von 10 bis 120 Sekunden. Der Standardwert ist 30.
Kontrast
Gibt den Kontrast für die Hintergrundbeleuchtung auf dem LCD-Display an. Der Wertebereich geht von 0 bis 100 Prozent. Der Standardwert ist 50 Prozent.
Startmeldung
Anzeigezeit
Gibt die Zeitspanne an, wie lange die Startmeldung auf dem LCD-Display angezeigt wird.
Der Wertebereich geht von 1 bis 30 Sekunden. Der Standardwert ist 3 Sekunden.
Schriftgröße
Gibt die Schriftgröße für die Startmeldung auf dem LCD-Display an. Folgende Optionen stehen zur Wahl:
  • Klein (8x8 Pixel)
  • Groß (8x16 Pixel)
  • Extragroß (16x16 Pixel)
Groß (8x16 Pixel)
ist die Standardauswahl.
Max. Größe
Gibt die maximale Länge der Startmeldung basierend auf der Auswahl der
Schriftgröße
an.
Der Wert ist schreibgeschützt.
Meldung
Gibt die Startmeldung für das Remote-LCD-Display an.
Die Standard-Startmeldung lautet
2080-REMLCD
.
Englische Zeichen liefern das optimale Vorschauergebnis.
Vorschau
Zeigt die Startmeldung genau wie auf dem LCD an.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal