Hinzufügen eines Datensatzdeskriptors

Auf der Konfigurationsseite
DNP3-Datensatzdeskriptor
können Sie Datensatzdeskriptoren hinzufügen, bearbeiten oder löschen.
Voraussetzungen
  • Wählen Sie
    DNP3-Slave
    als Antrieb.
So fügen Sie einen Datensatzdeskriptor hinzu
  1. Erweitern Sie in der
    Controller
    -Baumstruktur
    DNP3-Slave
    und wählen Sie dann
    DNP3-Datensatzdeskriptor
    aus.
  2. Wählen Sie auf der Seite
    DNP3-Datensatzdeskriptor
    die Option
    Neuer DS
    aus.
  3. Wählen Sie unter
    DS<x>
    die Option
    Hinzufügen
    aus.
    x
    ist die Indexnummer des Datensatzes, den Sie gerade hinzugefügt haben.
  4. Konfigurieren Sie in
    DS<x>
    die Einstellungen nach Bedarf und wählen Sie dann
    Hinzufügen
    aus.
  5. (Optional) Wählen Sie
    Ereignis aktivieren
    aus, um die Ereigniseinstellungen zu konfigurieren.
    TIPP:
    • Um einen Datensatzdeskriptor zu bearbeiten, wählen Sie den Datensatzdeskriptor aus und klicken Sie dann auf
      Bearbeiten
      .
    • Um einen Datensatzdeskriptor zu löschen, wählen Sie den Datensatzdeskriptor aus und klicken Sie dann auf
      Löschen
      .
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal