Funktionsdateien
Funktionsdateien verbrauchen keinen Benutzerspeicher.
Jedes Eingabe- oder Ausgabedatenelement belegt aufgrund des Overheads für die E/A-Erzwingung etwa drei Benutzerwörter. Obwohl der Controller bis zu 256 Elemente in einer Datei unterstützt, ist das Erstellen einer Datei mit 256 Elementen aufgrund der begrenzten Benutzerspeichergröße möglicherweise nicht möglich.
Der
Micro800
-Controller unterstützt insgesamt 20 Kilobyte an Programmdateien und Datendateien. Die maximale Datenspeichernutzung beträgt 10.000 Wörter.Rückmeldung geben