Standard-Speicherbelegung

Ein leeres Projekt nutzt Speicher mit dem Code Null, und der Speicherparameter
Belegt
zeigt für die Speicherbelegung und die Schritte in einem leeren Projekt 0 an. Ein
Micro800
-Controller enthält eine bestimmte Menge an Arbeitsspeicher und Schritten, da der Datenteil Folgendes enthält:
  • Systemvariablen
  • E/A
  • Reservierter Speicher für temporäre Variablen
  • Reservierter Speicher für Benutzervariablen, die bei Online-Änderungen hinzugefügt werden
Standard-Speicherauslastung eines Micro800-Controllers
Steuerung
Speicherverbrauch
Schritt
Micro810
LC10
5 KB
456
Micro820
L20E 20 Punkte
14 KB
591
Micro850
L50E 24 Punkte
15 KB
657
Micro850
L50E 48 Punkte
15 KB
659
Micro870
L70E 24 Punkte
15 KB
657
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal