Anzeigen des Controller-Modus
Wenn Sie mit einem
Micro800
-Controller verbunden sind, können Sie über Verbindung
den Controller-Modus ansehen.Voraussetzungen
- Der Controller ist online.
So zeigen Sie den Controller-Modus an
- Klicken Sie unterVerbindungauf
, um die Controllerinformationen zu erweitern. Folgende Controller-Modi stehen zur Verfügung:- Programm: Der Controller befindet sich nicht im Betriebsmodus und kann programmiert werden. Der Modus kann nicht remote geändert werden.
- Remote-Programm: Der Controller befindet sich nicht im Betriebsmodus und kann programmiert werden. Der Modus kann remote geändert werden.
- Betrieb: Der Controller befindet sich im Betriebsmodus. Der Modus kann nicht remote geändert werden.
- Remote-Betrieb: Der Controller befindet sich im Remote-Betriebsmodus und zeigt verbundene Werte vom Controller inFactoryTalk Design Workbenchan. Der Modus kann remote geändert werden.
Rückmeldung geben