Anzeigen des Fehlerstatus des Controllers
Wenn Sie mit dem
Micro800
-Controller verbunden sind, können Sie über Verbindung
den Fehlerstatus des Controllers anzeigen.Voraussetzungen
- Der Controller ist online.
So zeigen Sie den Fehlerstatus des Controllers an
- (Optional) WennVerbindungausgeblendet ist, öffnen Sie die Option mit einem der folgenden Schritte:
- Wählen Sie im MenüAnsichtdie OptionVerbindungaus.
- Wählen Sie
aus, um das Online-Zentrumzu öffnen.
- Überprüfen Sie unterVerbindungneben dem Controller-Namen und der Katalognummer auch die Farbe des Umschalters. Wenn ein Fehler auftritt, ist der Umschalter rot und darüber wird ein Fehlersymbol angezeigt.
Rückmeldung geben