Hochladen einer Controllerkonfiguration von einem Controller

Verwenden Sie
Gerät hochladen
, um ein Projekt mit Programmen, Variablen und Controllerkonfigurationen von einem
Micro800
-Controller in
FactoryTalk Design Workbench
hochzuladen. Alle Programme, Variablen und Controllerkonfigurationen des Projekts werden beim Hochladen überschrieben. Nachdem das Projekt in
FactoryTalk Design Workbench
hochgeladen wurde, können Sie das Controllerprojekt bearbeiten und es dann wieder auf den Controller herunterladen.
Voraussetzungen
  • Einrichten eines Verbindungspfads für den Controller.
  • Die Katalognummer des Controllers im aktuellen Projekt stimmt mit dem Controller überein, von dem aus Sie den Upload durchführen.
So laden Sie eine Controller-Konfiguration von einem Controller hoch
  1. Wählen Sie Schaltfläche „Online-Zentrum“ aus, um das
    Online-Zentrum
    zu öffnen.
  2. Wählen Sie im
    Online-Zentrum
    aus der Liste
    Gerät
    den Controller aus und klicken Sie dann auf
    Hochladen
    .
  3. Wählen Sie unter
    Gerät hochladen
    die Option
    OK
    aus.
    TIPP: COP-Anweisungsblöcke laden keine Werte für Src- und Dest-Variablen hoch. Andere Anweisungsblöcke und Variablen sind davon nicht betroffen.
  4. Verwenden Sie den Bereich
    Ausgang
    , um das Ergebnis anzuzeigen.
  5. Falls Fehler auftreten, beheben Sie sie, und laden Sie sie dann erneut hoch.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal