RSLinx Classic und FactoryTalk Linx können keine USB-DF1-Treiber gemeinsam nutzen
Es gibt eine Begrenzung, dass
RSLinx Classic
und FactoryTalk Linx
keine USB-auf-DF1-Treiber teilen können, die bei Micro810
LC10 (2080-USBADAPTER) und Micro820
L20E mit Remote-LCD-Anzeige (2080-REMLCD) verwendet werden. Da die USB-auf-DF1-Treiber automatisch konfiguriert werden, wenn das USB-Kabel angeschlossen wird, kann nur das Programm, das den Treiber als Erstes steuert, erfolgreich kommunizieren.Da der USB-auf-DF1-Treiber nicht zwischen
RSLinx Classic
und FactoryTalk Linx
geteilt werden kann, müssen Sie sicherstellen, dass das richtige Programm als Erstes die Kontrolle über den Treiber erlangt. Hat ein Programm einmal die Kontrolle über den Treiber, bleibt dieses auch in Kontrolle. Da FactoryTalk Linx
immer im Hintergrund als Dienst ausgeführt wird, kann es angehalten werden, um die Kontrolle über den Treiber abzugeben. RSLinx Classic
kann als Anwendung ausgeführt werden, daher kann es einfach geschlossen werden, um die Kontrolle über den Treiber abzugeben. Darüber hinaus kann es auch so konfiguriert werden, dass es wie FactoryTalk Linx
als Dienst ausgeführt wird.Um Konflikte zu vermeiden, gehen Sie wahlweise wie folgt vor:
- Computer neu starten
- Entfernen Sie das Kabel vom Gerät und starten Sie den Computer neu, um sicherzustellen, dass beide Programme heruntergefahren wurden.
- Stecken Sie das Kabel erneut in das Gerät ein und starten Sie den Treiber neu.
- Suchen Sie überRSLinx ClassicRSWho oder denFactoryTalk LinxBrowser nach demMicro810LC10- oderMicro820L20E-Controller. Das Programm, das als Erstes Erfolg hat, erhält die Kontrolle über den Treiber.
- Alternativen zum Neustart des Computer-RSLinx ClassiczuFactoryTalk Linx:
- Fahren SieRSLinx Classicherunter, wenn es als Anwendung ausgeführt wird. Stellen Sie sicher, dassRSLinx Classicnicht mehr ausgeführt wird, indem Sie die Taskleiste überprüfen. WennRSLinx Classicals Dienst ausgeführt wird, fahren SieRSLinx Classicherunter, indem Sie aufrufen und den Dienst anhalten.
- Entfernen Sie das USB-Kabel und führen Sie denFactoryTalk Linx-Browser aus.
- Stecken Sie das USB-Kabel wieder ein. Der Treiber erscheint dann im Browser.
- Alternativen zum Neustart des Computer-RSLinx ClassiczuRSLinx Classic:
- Schließen Sie alleFactoryTalk-Browser- undFactoryTalk Administration Console-Kommunikations-Explorer-Fenster. DerFactoryTalk Linx-Dienst kann auch vollständig heruntergefahren werden, indem Sie aufrufen und den Dienst anhalten.
- Entfernen Sie das USB-Kabel und führen SieRSLinx ClassicRSWho aus.
- Stecken Sie das USB-Kabel wieder ein. Der Treiber erscheint dann in RSWho.
Rückmeldung geben