Überwachen von lokalen und globalen Variablen

Öffnen Sie das lokale oder globale Variablenraster, um die Variablenwerte in Echtzeit zu überwachen.
In jedem Variablenraster werden die Werte und der Erzwingungsstatus der Variablen in den entsprechenden Spalten angezeigt. Ist der Ausgabewert nicht verfügbar, wird ein Text in der Ausgabebeschriftung angezeigt.
Für grafische Programme und Funktionsblöcke sind die angezeigten Werte je nach Typ unterschiedlich:
  • Die Ausgabewerte für boolesche Datentypen werden entweder schwarz oder grau dargestellt, unabhängig davon, ob der Wert „True“ oder „False“ ist. Ein schwarzer Ausgabewert zeigt an, dass er geändert werden kann, und ein grauer Ausgabewert zeigt an, dass er nicht geändert werden kann.
  • Ausgabewerte der Datentypen SINT, USINT, BYTE, INT, UINT, WORD, DINT, UDINT, DWORD, LINT, ULINT, LWORD, REAL, LREAL, TIME, DATE, STRING werden als Zahlen- oder Textwert im Element dargestellt. Wenn die Ausgabe ein Strukturtyp ist, wird der Wert als ausgewähltes Mitglied angezeigt.
Voraussetzungen
  • Der Controller befindet sich im Modus
    Remote-Betrieb
    .
So überwachen Sie lokale und globale Variablen
  1. Öffnen Sie das Variablenraster, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
    • Gehen Sie im
      Projekt-Organizer
      zu
      Programme
      <program-name>
      , und doppelklicken Sie dann auf
      Lokale Variablen
      , um das lokale Variablenraster zu öffnen.
    • Doppelklicken Sie im
      Projekt-Organizer
      auf
      Globale Variablen
      , um das globale Variablenraster zu öffnen.
  2. Überwachen Sie die Werte.
    TIPP:
    • Die Hintergrundfarbe einer Zelle zeigt ihren Status an: weiß für veränderbar; grau für schreibgeschützt.
    • Der
      Wert
      von benutzerdefinierten Funktionen und benutzerdefinierten Funktionsblöcken kann nicht geändert werden.
    • Bei Programmorganisationseinheiten, deren
      Wert
      geändert werden kann, können Sie den Wert auch im Sprach-Editor ändern.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal