Controllerkonfiguration in einen Controller herunterladen

Verwenden Sie
Gerät herunterladen
, um ein Projekt zum Ausführen und Testen von
FactoryTalk Design Workbench
in einen
Micro800
-Controller herunterzuladen. Das Projekt kann Programme, Variablen und Controllerkonfigurationen enthalten.
Wenn die Controller-Version beim Herunterladen des Projekts nicht mit der im
FactoryTalk Design Workbench
-Projekt definierten Version übereinstimmt, wird das Dialogfeld
Herunterladen und aktualisieren
geöffnet. Verwenden Sie das Dialogfeld, um die Controller-Version zu aktualisieren, und laden Sie dann das Projekt erneut herunter.
Sobald der Download beginnt, führt
FactoryTalk Design Workbench
die folgenden Aufgaben aus:
  • Erstellen noch nicht erstellter Programme
  • Vergleich der Konfiguration des verbundenen Controllers mit der Konfiguration des Projekts
  • Herunterladen des Projekts und der Programme, Variablen und Controllerkonfiguration auf den Controller
Wenn bei der Durchführung einer der Aufgaben ein Fehler auftritt, wird der Download abgebrochen und der Controller bleibt unverändert.
Wenn der Anfangswert für die Variable auf den Standardwert für den Datentyp (z. B. 0, 0,0, D#1970-01-01) gesetzt wird, initialisiert
FactoryTalk Design Workbench
die Variable mit ihrem Wert.
TIPP:
Wenn Variablen mit Projektwerten initialisiert werden, gilt Folgendes:
  • Variablen mit einer
    VarInput
    -
    Richtung
    können nicht heruntergeladen werden.
  • Variablen mit einem
    Attribut
    (
    Lesen
    oder
    Kein Zugriff
    ) können nicht heruntergeladen werden.
  • Komplexe Variablen (wie Strukturen oder Arrays), die Mitglieder mit Anfangswerten enthalten, können nicht heruntergeladen werden.
  • Variablen mit einem Wert und einem Anfangswert werden mit ihrem Anfangswert initialisiert.
Voraussetzungen
  • Einrichten eines Verbindungspfads für den Controller.
  • Die Katalognummer des Controllers im aktuellen Projekt stimmt mit dem Controller überein, auf den der Download vorgenommen wird.
So laden Sie eine Controller-Konfiguration in einen Controller herunter
  1. Wählen Sie Schaltfläche „Online-Zentrum“ aus, um das
    Online-Zentrum
    zu öffnen.
  2. Wählen Sie in der Liste
    Gerät
    den Controller aus und klicken Sie dann auf
    Herunterladen
    .
  3. Wählen Sie unter
    Gerät herunterladen
    die Option
    OK
    aus.
  4. Verwenden Sie den Bereich
    Ausgang
    , um das Ergebnis anzuzeigen.
  5. (Optional) Alle Fehler beheben und dann die Konfiguration erneut herunterladen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal