Hinzufügen von Variablen
Verwenden Sie das Variablenraster für Folgendes:
- Variablen erstellen.
- Werte für ein Programm definieren.
- Variablenparameter von Funktionen oder Funktionsblöcken anzeigen.
Variablen müssen mit einem eindeutigen Namen erstellt werden, ohne Duplikate in und zwischen den Spalten
Name
und Alias
.So fügen Sie eine Variable hinzu
- Führen Sie am unteren Ende des Rasters einen der folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die leere Zeile, und wählen Sie dannVariable hinzufügenaus.
- Doppelklicken Sie aufNeu, geben Sie einen Namen für die Variable ein und drücken Sie dann dieEingabetaste.
- Geben Sie die Werte für andere Variablenparameter an.
Rückmeldung geben