Variableneinstellungen für Schnelldeklarationen
Kategorie | Einstellung | Beschreibung |
|---|---|---|
Name | Präfix | Der erste Teil des Variablennamens, der vor dem Zahlenwert angegeben ist Es gelten folgende Namenskonventionen:
|
Von | Der Anfangswert für die erste Variable Der Von -Wert muss kleiner als der Bis -Wert sein.Der Wertebereich reicht von 0 bis 99.998. | |
Für folgendes Vorhaben | Der Endwert für die letzte Variable Der Bis -Wert muss größer als der Von -Wert sein.Der Wertebereich reicht von 1 bis 99.999. | |
Suffix | Der letzte Teil des Variablennamens, der nach dem Zahlenwert angegeben ist Es gelten folgende Namenskonventionen:
| |
Attribute | Datentyp | Typ der Variable Unterstützte Typen sind:
Informationen zu Datentypen finden Sie unter Datentypen – Übersicht. |
Richtung | Die Rolle der Variable als Eingabe, Ausgabe oder intern Es gibt folgende Optionen:
Dieser Parameter ist für die lokalen Variablen von benutzerdefinierten Funktionen oder benutzerdefinierten Funktionsblöcken verfügbar. | |
Zeichenfolgenlänge | Die Länge einer Zeichenfolgenvariable, die für den Datentyp STRING gilt Die Größe reicht von 1 bis 255. |
Rückmeldung geben