Erstellen von Variablen mit Schnelldeklarationen

Im Dialogfeld
Schnelldeklaration
können Sie mehrere lokale oder globale Variablen gleichzeitig erstellen. Die folgenden Parameter sind für Variablen, die mit der
Schnelldeklaration
erstellt wurden, identisch:
  • Präfix des Variablennamens
  • Suffix des Variablennamens
  • Datentyp
  • Zeichenfolgenlänge
  • Richtung (verfügbar für die lokalen Variablen von benutzerdefinierten Funktionen oder benutzerdefinierten Funktionsblöcken)
So erstellen Sie Variablen mit Schnelldeklaration
  1. Öffnen Sie den Raster für globale oder lokale Variablen.
  2. Klicken Sie im Variablenraster mit der rechten Maustaste auf einen beliebigen Bereich und wählen Sie dann
    Schnelldeklaration
    aus.
  3. Konfigurieren Sie Nummerierung, Name und Attribute für die lokalen oder globalen Variablen.
    Die erstellten Variablen und ihre Attribute werden in der
    Vorschau
    angezeigt.
  4. Wählen Sie
    Hinzufügen
    aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal