Einer Variable Kommentare auf Bitebene hinzufügen
Kommentare auf Bitebene werden im Variablenraster erstellt und zusammen mit dem Variablennamen im Sprach-Editor angezeigt. Die Kommentare werden im Controller-Projekt im Klartextformat gespeichert.
So fügen Sie einer Variable Kommentare auf Bitebene hinzu
- Suchen Sie im globalen oder lokalen Variablenraster die Variable, zu der Sie die Kommentare auf Bitebene hinzufügen möchten.
- Geben Sie in der SpalteKommentardie Kommentare auf Bitebene ein und drücken Sie dann dieEingabetaste.Nachdem Sie im Sprach-Editor einem Element eine Variable mit Kommentaren auf Bitebene zugewiesen haben, werden die Kommentare über der Variable oder als QuickInfo angezeigt.TIPP: Um Kommentare auf Bitebene zu löschen, löschen Sie die Kommentare in der SpalteKommentarund drücken Sie dann dieEingabetaste.
Rückmeldung geben