Kommentare auf Bitebene
Kommentare auf Bitebene sind Beschreibungen, die zur Erläuterung oder Funktionalität einzelner Bits hinzugefügt wurden.
Wenn Sie Elementen der Programmorganisationseinheit (POE) Variablen zuweisen, werden in Sprach-Editoren Kommentare auf Bitebene angezeigt. Kommentare auf Bitebene werden auf die folgenden Variablentypen sowie auf die POEs und die POE-Elemente angewendet:
- Benutzerdefinierte Variablen
- Variablen vom Datentyp INT
- Mehrdimensionale Arrays vom Datentyp INT
- POEs und POE-Elemente
- Anweisungen, Spulen und Kontakte in einem KOP
- Globale und lokale Variablen in einem BDFB
- Globale und lokale Variablen in einer BDF
Wenn Sie folgende Aktionen durchführen, erfassen Kommentare auf Bitebene die an den zugeordneten Variablen vorgenommenen Änderungen:
- POEs oder Variablen hinzufügen, aktualisieren oder löschen.
- POUs, Variablen oder Querinstanzen kopieren oder einfügen.
- Geräten oder POEs exportieren oder importieren.
- Globale oder lokale Variablen exportieren oder importieren
Rückmeldung geben