Koppeln von PTO-Achse und Bewegungsrückmeldungsachse

Koppeln Sie eine integrierte PTO-Achse mit einer Feedback-Achse, damit die Feedback-Achse Folgendes durchführen kann:
  • Verwenden Sie die Einstellungen der gekoppelten PTO-Achse.
  • Rückmeldung kann für die vorhandene gekoppelte PTO-Achse herangezogen werden.
Nachdem Sie eine PTO-Achse und eine Bewegungs-Feedback-Achse gekoppelt haben, werden die Einstellungen für die Bewegungsrückmeldungsachse schreibgeschützt.
Voraussetzungen
  • Fügen Sie ein 2080-MOT-HSC zum Controller-Projekt hinzu.
  • Konfigurieren Sie eine integrierte PTO-Achse.
So koppeln Sie eine PTO-Achse und eine Bewegungs-Feedback-Achse
  1. Wechseln Sie im
    Projekt-Organizer
    zu
    E/A-Konfigurationen
    Plug-In
    .
  2. Öffnen Sie die Seite
    2080-MOT-HSC
    , indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
    • Doppelklicken Sie auf
      2080-MOT-HSC
      .
    • Wählen Sie
      2080-MOT-HSC
      aus und drücken Sie dann die
      Eingabetaste
      .
  3. Wählen Sie auf der Seite 2080-MOT-HSC die Option
    Konfiguration
    aus.
  4. Wählen Sie in der Liste
    Plug-in aktivieren mit
    die Option
    Feedback-Achse
    aus.
    Unter
    Konfiguration
    wird der Knoten
    Feedback-Achse
    erstellt.
  5. Wählen Sie auf der Seite
    2080-MOT-HSC
    die Option
    Feedback-Achse
    aus.
  6. Wählen Sie auf der Konfigurationsseite FB-Achse
    <x>
    - Allgemein
    aus der Seite
    Koppeln mit
    eine Achse aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal