Programm und Projektdateien auf dem Speichermodul sichern

Verwenden Sie die Schaltfläche
Im Speichermodul sichern
auf dem 2080-MEMBAK-RTC2-Plug-in-Modul-Konfigurationsseite, um Benutzerprogramme und Controller-Projektdateien im Plug-In-Modul 2080-MEMBAK-RTC2 zu sichern.
Voraussetzungen
  • Das Plug-In-Modul 2080-MEMBAK-RTC2 wurde erkannt.
  • Der Controller befindet sich im
    Remote-Programm
    -Modus.
So sichern Sie Programme und Projektdateien auf dem Speichermodul
  1. Wechseln Sie im
    Projekt-Organizer
    zu
    E/A-Konfigurationen
    Plug-In
    und führen Sie dann eine der folgenden Aktionen durch:
    • Doppelklicken Sie auf
      2080-MEMBAK-RTC2
      .
    • Wählen Sie
      2080-MEMBAK-RTC2
      aus und drücken Sie dann die
      Eingabetaste
      .
  2. Wählen Sie auf der Seite
    2080-MEMBAK-RTC2
    die Option
    Speichermodul
    aus.
  3. Wählen Sie auf der Konfigurationsseite
    Speichermodul
    die Option
    Im Speichermodul sichern
    aus.
  4. Wählen Sie unter
    Speichermodul
    die Option
    Sichern
    aus.
  5. Wählen Sie
    Schließen
    aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal