Hinzufügen eines Ethernet-Geräts

Verwenden Sie den
Projekt-Organizer
, um ein Ethernet-Gerät zu einem Projekt hinzuzufügen.
So fügen Sie ein Ethernet-Gerät hinzu
  1. Erweitern Sie im
    Projekt-Organizer
    die Option
    E/A-Konfigurationen
    .
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
    Ethernet
    und wählen Sie dann
    Neues Gerät
    aus.
  3. Wählen Sie unter
    Gerät hinzufügen
    ein Gerät aus und klicken Sie dann auf
    Hinzufügen
    .
  4. Konfigurieren Sie unter
    Gerätedefinition
    die Parameter und wählen Sie dann
    OK
    aus.
    Unter
    Ethernet
    wird ein
    <device-name>
    -Knoten erstellt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal