Ethernet-Geräteeinstellungen
Nach dem Hinzufügen eines Ethernet-Geräts wird ein
<device-name>
-Knoten unter Ethernet
im Projekt-Organizer
erstellt. Führen Sie zum Anzeigen und Konfigurieren der Ethernet-Geräte eine der folgenden Aktionen aus:- Doppelklicken Sie auf den Knoten.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten und wählen SieEigenschaftenaus.
Die auf der Seite
<device-catalog-number: device-name>
angezeigten Einstellungen variieren je nach Typ des hinzugefügten Geräts.Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
Informationen – Übersicht | Zeigt Folgendes an:
|
Einstellungen im Dialogfeld „Gerätedefinition“ | |
Gerätetyp | Zeigt die Katalognummer des hinzugefügten Geräts an. Sie ist schreibgeschützt. |
Name | Zeigt den eingegebenen Gerätenamen an. Der Name muss eindeutig sein. Legen Sie keinen Namen unter Verwendung des Gerätetyps fest, weil dieser reservierte Wörter enthält. Wir empfehlen, dem Gerätetyp eine Nummer hinzuzufügen. Beispiel: powerflex523_1. |
Beschreibung | Zeigt die zusätzlichen Informationen zum Gerät an. Dies ist optional. |
Ethernet-Adresse | Gibt die IP-Adresse des hinzugefügten Geräts an. Die Standardadresse lautet 1.1.1.1. |
Version | Zeigt die Geräteversion an, die aus einer Hauptversionsnummer, gefolgt von einer Nebenversionsnummer, besteht.
|
Elektronische Abgleichung | Zeigt die ausgewählte Option für die elektronische Abgleichung an. Durch die elektronische Abgleichung wird die Möglichkeit einer Verwendung eines falschen Geräts im Steuerungssystem verringert, indem das im Projekt angegebene Gerät mit dem installierten Gerät verglichen wird. Die verfügbaren Optionen variieren je nach ausgewähltem Gerätetyp:
|
Modus | Gibt den Betriebsmodus des Geräts an. Verfügbare Optionen:
Die Einstellung ist für die Gerätetypen PowerFlex® 525-EENET und PowerFlex 525-E2P verfügbar. |
Frequenzumrichter-Nennleistung | Listet die Nennleistung mit globalen Spannungsklassen des Frequenzumrichters auf. Sie ist verfügbar, wenn Sie einen PowerFlex -Frequenzumrichter auswählen. |
Konfiguration – Verbindung | |
Angefordertes Paketintervall | Gibt die Aktualisierungsrate der Verbindung an. Die Verbindung überträgt Daten zum oder vom Gerät mit mindestens der angegebenen Rate. Der Wertebereich reicht von 5 bis 9999,9. Der Standardwert ist 20,0. Der Bereich für Kinetix® 5100 reicht von 5 bis 3200.Die Einstellung ist konfigurierbar, wenn der Controller online ist. |
Unicast-Verbindung über EtherNet/IP | Legt fest, ob eine Unicast-Verbindung über EtherNet/IP oder Multicast-Verbindungen verwendet werden sollen. Die Einstellung ist konfigurierbar, wenn der Controller online ist. |
Modul sperren | Legt fest, ob die Verbindung zum Modul gesperrt werden soll. Die Einstellung ist konfigurierbar, wenn der Controller online ist. |
Schwerwiegender Fehler im Controller, wenn bei Verbindung im Betriebsmodus ein Fehler auftritt | Ermöglicht es dem Controller, die Kommunikation der Klasse 1 mit dem Gerät zu überprüfen, wenn vom Programm - in den Betriebs -Modus gewechselt wird. Wenn die Verbindung besteht, wechselt der Controller in den Betriebs -Modus. Andernfalls tritt der Fehler „0xF8A4“ auf. |
Verbindung – Fehler bei Verbindung | Zeigt gegebenenfalls Informationen zu Verbindungsfehlern im Online-Modus an. |
Konfiguration – Konfiguration der Kommunikation | |
Kommunikationsformat | Gibt das Gerätekommunikationsformat an. Die Einstellung ist für generische Geräte verfügbar. Das ausgewählte Kommunikationsformat für ein E/A-Modul bestimmt, wie das Modul mit dem Controller kommuniziert, welche Konfigurationsseiten verfügbar sind und welche Tag-Struktur und Konfigurationsmethode zum Konfigurieren des Moduls verwendet werden. Im Besonderen legt das Kommunikationsformat Folgendes fest:
|
Rückmeldung geben