Gerätedefinition – Parameter des Dialogfelds "Neues Relais"

Das
Gerätedefinition – Dialogfeld "Neues Relais"
umfasst die folgenden Parameter.
Parameter
Parameter
Beschreibung
Relaisliste
Wählen Sie das Modell des Guardmaster-Sicherheitsrelais (GSR) aus, das vom Kommunikationsschnittstellengerät überwacht wird.
Steckplatz
Weisen Sie dem GSR eine Steckplatznummer zu.
Steckplätze werden von links nach rechts nummeriert, wobei Steckplatz 1 dem Relais unmittelbar rechts neben dem Kommunikationsschnittstellengerät entsprechen sollte. Durch die Auswahl wird das entsprechende gerätedefinierte Tag generiert, das mit dem GSR übereinstimmt, der vom GSR EtherNet/IP-Kommunikationshilfsgerät überwacht wird.
 
 
 
Haftungsausschluss
Diese Inhalte wurden mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) ohne menschliche Überprüfung oder Bearbeitung übersetzt. Die Inhalte können Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten und werden „wie besehen“ ohne jegliche Garantie bereitgestellt.
Rockwell Automation übernimmt keine Haftung für Probleme, die sich aus der Verwendung der Übersetzung ergeben oder damit zusammenhängen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal