Gerätedefinition – Dialogfeld "Neues Relais"

Es können bis zu sechs Relais hinzugefügt werden (Steckplätze 1-6). Leere Steckplätze zwischen Relais werden nicht unterstützt. Sicherheitsrelais oder -geräte können im Relais oder GuardLink über ein Kontextmenü des Relaisbaums hinzugefügt werden. Das neue Relais oder Gerät wird mit einer minimalen verfügbaren Steckplatz- oder Knotennummer hinzugefügt.
 
 
 
Haftungsausschluss
Diese Inhalte wurden mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) ohne menschliche Überprüfung oder Bearbeitung übersetzt. Die Inhalte können Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten und werden „wie besehen“ ohne jegliche Garantie bereitgestellt.
Rockwell Automation übernimmt keine Haftung für Probleme, die sich aus der Verwendung der Übersetzung ergeben oder damit zusammenhängen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal