Parameter der Protokollansicht

Parameter
Beschreibung
Starttag des Zeitnutzungsprotokolls
Zeigt den aktuellen Wert des Tags der automatischen Speicherung für die zeitabhängige Nutzung (Time of Use, TOU) im Leistungsmonitor an. Der aktuelle Datensatz für den Monat wird an diesem Tag automatisch gespeichert und ersetzt einen älteren Datensatz, wenn das Protokoll voll ist. Sie können mit dem Drehregler einen anderen TOU-Tag für die automatische Speicherung auswählen. Wählen Sie
Übernehmen
, um die Einstellung im Leistungsmonitor festzulegen.
Gültige Werte reichen von 1 bis 31 (Standardeinstellung).
Im Offline-Modus wird die Änderung wirksam, sobald Sie wieder online sind.
Energieprotokoll
Verwenden Sie diese Steuerungen, um die Parameter im Zusammenhang mit dem Betrieb der Energieprotokollierungsfunktion anzuzeigen und zu ändern.
Energieprotokoll aktivieren
Legt fest, ob das Energieprotokoll aktiviert ist. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Änderung vorzunehmen. Wählen Sie
Übernehmen
, um die Einstellung im Leistungsmonitor festzulegen.
Im Offline-Modus wird die Änderung wirksam, sobald Sie wieder online sind.
Energieprotokoll mit dem Ende des Bedarfsintervalls synchronisieren
Gibt an, dass das Energieprotokollintervall mit dem Bedarfsereignis zum Ende des Intervalls synchronisiert wird, wenn das Optionsfeld ausgewählt ist. Wählen Sie stattdessen das andere Optionsfeld, um ein festes Zeitintervall zu verwenden. Wählen Sie
Übernehmen
, um dies im Leistungsmonitor festzulegen.
Im Offline-Modus wird die Änderung wirksam, sobald Sie wieder online sind.
Energieprotokollintervall
Gibt an, dass das Energieprotokollintervall in Minuten in der Drehfeld-Steuerung angezeigt wird, wenn das Optionsfeld ausgewählt ist. Die Drehfeld-Steuerung für das Energieprotokollintervall ist ausgeblendet, wenn das Energieprotokollintervall mit dem Bedarfsintervall synchronisiert ist.
Im Online-Modus können Sie die Drehfeld-Steuerung verwenden, um das Energieprotokollintervall zu ändern. Wählen Sie das andere Optionsfeld, um das Energieprotokoll mit dem Bedarfsintervall zu synchronisieren. Wählen Sie
Übernehmen
, um dies im Leistungsmonitor festzulegen.
Gültige Werte reichen von 1 bis 60. Der Standardwert beträgt 15.
Im Offline-Modus wird die Änderung wirksam, sobald Sie wieder online sind.
Energieprotokollmodus
Zeigt den aktuellen Energieprotokollmodus an.
Folgende Werte sind verfügbar:
  • 0 = Füllen und stoppen
  • 1 = Überschreiben (Standardeinstellung)
Wählen Sie den gewünschten Modus aus, um eine Änderung vorzunehmen. Wählen Sie
Übernehmen
, um dies im Leistungsmonitor festzulegen.
Im Offline-Modus wird die Änderung wirksam, sobald Sie wieder online sind.
Schaltfläche „Energieprotokoll löschen“
Löscht das Energieprotokoll aus dem Speicher des Leistungsmonitors und beginnt im Online-Betrieb ein neues Energieprotokoll.
Dieser Parameter ist deaktiviert, wenn offline.
Schaltfläche „Energiezähler löschen“
Setzt die Energiezähler im Leistungsmonitor (mit Firmware-Version 3.0 und höher) auf null zurück und beginnt, Energie erneut zu akkumulieren.
Dieser Parameter ist deaktiviert, wenn offline.
 
 
 
Haftungsausschluss
Diese Inhalte wurden mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) ohne menschliche Überprüfung oder Bearbeitung übersetzt. Die Inhalte können Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten und werden „wie besehen“ ohne jegliche Garantie bereitgestellt.
Rockwell Automation übernimmt keine Haftung für Probleme, die sich aus der Verwendung der Übersetzung ergeben oder damit zusammenhängen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal