Protokollansicht
In dieser Ansicht können Sie die Parameter für die Protokollfunktionen des Leistungsmonitors konfigurieren.
TIPP:
Wenn eine Datenverbindung aktiv ist, kann die Konfiguration des Leistungsmonitors nur über die Konfigurationsansichten des Geräteprofils geändert werden.
Haftungsausschluss
Diese Inhalte wurden mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) ohne menschliche Überprüfung oder Bearbeitung übersetzt. Die Inhalte können Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten und werden „wie besehen“ ohne jegliche Garantie bereitgestellt.
Rockwell Automation übernimmt keine Haftung für Probleme, die sich aus der Verwendung der Übersetzung ergeben oder damit zusammenhängen.
Rückmeldung geben