Dialogfeld „Gerätedefinition“ – Parameter der Ansicht „Übersicht“
Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Gerätetyp | Zeigt die Bestellnummer des gerade konfigurierten Geräts an. |
Name | Gibt den Gerätenamen an. Der Name muss IEC 61131-konform sein. Wenn in dieses Feld ein ungültiges Zeichen eingegeben wird oder der Name länger als 40 Zeichen ist, ignoriert die Software das Zeichen. |
Beschreibung | Gibt die Beschreibung des Geräts an. Die Beschreibung darf nicht länger als 512 Zeichen sein. Wird die maximale Länge der Beschreibung überschritten, ignoriert die Software alle zu viel eingegebenen Zeichen. |
Kanal | Gibt den vom Gerät verwendeten Kanal an. |
Erweiterten Gerätetyp verwenden | Legt fest, ob der erweiterte Gerätetyp verwendet werden soll. Wenn Erweiterten Gerätetyp verwenden nicht ausgewählt ist:
Das Deaktivieren von Erweiterten Gerätetyp verwenden entfernt nicht die gespeicherten Werte für Erweiterter Gerätetyp und Version . Die Werte werden beibehalten und wiederhergestellt, wenn Erweiterten Gerätetyp verwenden erneut ausgewählt wird. |
Erweiterter Gerätetyp | Zeigt den vierstelligen hexadezimalen Gerätetyp an, wenn Erweiterten Gerätetyp verwenden ausgewählt ist. |
HART-EDD hinzufügen | Wählen Sie diese Option aus, um das Dialogfeld HART-EDD hinzufügen zu öffnen. |
Version | Zeigt die Geräteversion und die Softwareversion an. Die Geräteversion gibt die Version der Schnittstelle zum Gerät an. Gültige Geräteversionswerte sind 0-254. Werte über 126 unterstützen die elektronische Codierung nicht. Gültige Softwareversionswerte sind 0-253. |
Elektronische Codierung | Definiert die für das Gerät verwendete elektronische Codierung. Die elektronische Codierung vergleicht das Gerät, das im Projekt definiert wurde, mit dem installierten Gerät. Wenn die Codierung fehlschlägt, kommt es zu einem Fehler. Gültige Werte:
Detaillierte Informationen zur elektronischen Codierung finden Sie unter Anwendungsverfahren zur Elektronischen Codierung bei Logix5000 Steuersystemen, Publikation LOGIX-AT001. |
Verbindung | Zeigt die Eingabe/Ausgabe-Verbindung mit dem Gerät an.
|
Rückmeldung geben