Parameter der Ansicht „Verbindung“
Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Angefordertes Paketintervall (Requested Packet Interval, RPI) (ms) | Gibt die Datenaustauschrate zwischen Controller und Gerät an. Gültige Werte liegen im Bereich von 500,0 ms (Standardwert) bis 9999,9 ms. Der RPI-Wert kann nicht bearbeitet werden, wenn die zulässigen Mindest- und Höchstwerte gleich sind oder wenn sich der Controller im Betriebsmodus befindet. Für das erste Gerät unter einem HART-Analog-Gerät beträgt der Standardwert 500,0 ms. Andernfalls entspricht er dem anderer Geräte unter demselben HART-Analog-Gerät. Wenn ein eingefügtes HART-Gerät das erste Gerät unter einem HART-Analog-Gerät ist, bleibt der RPI-Wert aus der Kopie erhalten. Andernfalls entspricht der Wert dem anderer Geräte unter demselben HART-Analog-Gerät. Am RPI vorgenommene Änderungen werden automatisch auf alle Geräte unter demselben HART-Analog-Gerät angewendet. Wenn ein anderes Gerät zum Zeitpunkt der Anwendung einer RPI in einem anderen HART-Gerät ausstehende Änderungen an seiner RPI hat:
WICHTIG:
|
Verbindung über EtherNet/IP | Legt fest, ob eine Unicast- oder Multicast-Verbindung über das Netzwerk hergestellt wird. Der Standardwert ist Unicast .Der Verbindungstyp hängt von der Redundanzkonfiguration des Controllers ab.
Für HART-Geräte können Sie den Eingangsverbindungstyp im Online-Modus nicht ändern. Wenn Sie dieses Feld online ändern, wird durch die Auswahl von Übernehmen das Dialogfeld Verbindungsunterbrechung geöffnet.WICHTIG:
|
Verbindung über ControlNet | Legt fest, ob die Netzwerkverbindung über ControlNet-Netzwerke explizit geplant wird.
Tipp: Wird diese Verbindung von „Planung aufgehoben“ in „Geplant“ geändert, planen Sie die Verbindung mithilfe des Programms RSNetWorx für ControlNet. |
Modul sperren | Sperrt oder entsperrt Verbindungen mit dem Gerät. Durch die Sperrung des Geräts werden sämtliche Verbindungen zum Gerät unterbrochen, was zu einem Datenverlust führt. Wenn das Gerät gesperrt ist, während Sie online sind, wird das Symbol für dieses Gerät im Controller Organizer in Form des Sperrsymbols dargestellt. Option auswählen, um die Kommunikation mit einem Gerät zu unterbrechen.
|
Schwerer Fehler im Controller, wenn Verbindung im Betriebsmodus unterbrochen wird | Legt fest, ob der Controller in den Zustand „Schwerer Fehler“ wechselt, wenn die Verbindung fehlschlägt, während sich der Controller im Betriebsmodus befindet. |
Verbindungsfehler | Zeigt den vom Controller zurückgegebenen Fehlercode an (für das konfigurierte Gerät) sowie einen Text, der den aufgetretenen Verbindungsfehler genau beschreibt. Allgemeine Fehlerkategorien:
|
Rückmeldung geben