Verbindungsansicht
In der Ansicht
Verbindung
können Sie das Verhalten von Controller zu Gerät definieren.- Ein angefordertes Paketintervall auswählen.
- Wählen Sie, falls unterstützt, eine Unicast- oder Multicast-Verbindung über EtherNet/IP
- Wählen Sie eine geplante oder eine nicht geplante Verbindung für ControlNet aus.
- Legen Sie die Sperrung des Geräts fest.
- Konfigurieren Sie den Controller so, dass ein Ausfall der Verbindung mit diesem Gerät einen schweren Fehler im Controller verursacht.
- Verbindungsfehler anzeigen.TIPP:Die Daten in der AnsichtVerbindungstammen direkt vom Controller und zeigen Informationen über den Zustand der Verbindung zwischen Controller und Gerät an.
Rückmeldung geben