IO-Link-Parameter

Die IO-Link-Parameter gelten für die folgenden Kanalmodustypen:
  • IO-Link
  • IO-Link, Eingang Ausgang, Zeitstempel
Die IO-Link-Parameter enthalten:
Parameter
Beschreibung
Kanal deaktivieren
Deaktiviert den Kanal durch Aktivieren des Kontrollkästchens.
Wenn der Kanal deaktiviert ist, ist sowohl die IO-Link-Kommunikation als auch der Digitaleingang auf diesem Kanal deaktiviert.
Diagnose
Öffnet das Dialogfeld „Diagnose“ für die Anzeige von Diagnoseinformationen.
IO-Link-Port-Ereignisprotokoll
Öffnet das Dialogfeld „XX – IO-Link-Port-Ereignisprotokoll“, um Diagnoseinformationen anzuzeigen.
Datenspeicher deaktivieren und löschen
Deaktiviert den Datenspeicher und löscht die Masterkopie des Datenspeichers an diesem Port.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal