Dialogfeld „XX – IO-Link-Port-Ereignisprotokoll“
Das Dialogfeld
IO-Link-Port-Ereignisprotokoll
zeigt die gemeldeten Ereignisse an, die im Ereignisprotokoll des Geräts gespeichert sind. Mithilfe dieses Dialogfelds können Sie die folgenden Aktionen durchführen:- Zeigen Sie das Ereignisprotokoll an.
- Aktualisieren Sie die Daten auf dem Bildschirm.
- Löschen Sie das Ereignisprotokoll.
Rückmeldung geben