Fallback-Parameter
Die Fallback-Parameter gelten für die folgenden Kanalmodustypen:
- Eingang, Fallback
- Eingang, Zeitstempel, Fallback
Die Fallback-Parameter umfassen:
Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Kanal deaktivieren | Deaktiviert den Kanal vorübergehend durch Aktivieren des Kontrollkästchens. Wenn der Kanal deaktiviert ist, ist sowohl die IO-Link-Kommunikation als auch der Digitaleingang auf diesem Kanal deaktiviert. Dieser Parameter kann im Online-Modus geändert werden. |
Eingangsfilter Filterzeit Aus → Ein | Legt eine Zeitspanne fest, um die der Übergang von Aus zu Ein verzögert werden soll. Diese Verzögerung ist hilfreich beim Herausfiltern von Störimpulsen in geräuschvollen Umgebungen. |
Eingangsfilter Filterzeit Ein → Aus | Legt eine Zeitspanne fest, um die der Übergang von Ein zu Aus verzögert werden soll. Diese Verzögerung ist hilfreich beim Herausfiltern von Störimpulsen in geräuschvollen Umgebungen. |
„Zeitstempel verriegeln“ aktivieren | Legt fest, ob Zeitstempel verriegelt werden.
|
Zeitstempel erfassen für Eingang wechselt von Aus → Ein | Legt fest, ob ein Zeitstempel erfasst werden soll, wenn der Eingang von Aus zu Ein übergeht. |
Zeitstempel erfassen für Eingang wechselt von Ein → Aus | Legt fest, ob ein Zeitstempel erfasst werden soll, wenn der Eingang von Ein zu Aus übergeht. |
Störungserkennung aktivieren | Legt die Störungserkennung fest. Ist diese Option aktiviert, wird die Störung eines Geräts ignoriert, das mit einem seiner Eingänge verbunden ist (z. B. schnelle Übergänge von einem fehlgeschlagenen Kontakt). Die Störung kann dazu führen, dass das Gerät ungültige Eingangsübergänge mit Zeitstempeln versieht. In der Regel führen Störungssignale dazu, dass Eingänge fälschlicherweise viele Übergänge in relativ kurzer Zeit vollziehen. |
Anzahl der Störungen | Legt die Anzahl von akzeptablen Eingangsübergängen fest, die innerhalb einer bestimmten Zeitspanne auftreten können, bevor der Eingang als Störung eingestuft wird. |
Zeit der Störungen | Legt die Zeitdauer von 1 bis 10.000 Millisekunden fest, innerhalb der die Anzahl von Übergängen zwischen Eingangszuständen gezählt werden. |
Diagnose | Öffnet das Dialogfeld „Diagnose“ für die Anzeige von Diagnoseinformationen. |
IO-Link-Port-Ereignisprotokoll | Öffnet das Dialogfeld „XX – IO-Link-Port-Ereignisprotokoll“, um Diagnoseinformationen anzuzeigen. |
Datenspeicher deaktivieren und löschen | Deaktiviert den Datenspeicher und löscht die Masterkopie des Datenspeichers an diesem Port. |
Rückmeldung geben