Parameter der Ansicht „Eingangsereignisse“

Parameter
Beschreibung
Ereignis
Gibt die Ereignisnummer an, für die diese Konfiguration gilt.
Ereignis aktivieren
Zeigt an, ob der entsprechende Ereignisauslöser aktiviert ist. Ereignisse werden ausgelöst, sobald die Bedingungen mit der Definition des Ereignisses übereinstimmen.
Ereignis verriegeln
Zeigt an, was mit dem aktuellen Ereignis geschieht, wenn ein neues Ereignis empfangen wird.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal