Ansicht „Eingangsereignisse“

In der Ansicht
Eingangsereignisse
können Sie folgende Aktionen ausführen:
  • Eine Übersicht über die Ereignisse anzeigen, die für das Geräte konfiguriert wurden.
  • Rufen Sie die Ansicht
    Eingangsereignis0X
    auf, auf der Sie Parameter für ein spezifisches Ereignis anzeigen können.
TIPP:
Die Ansicht
Eingangsereignisse
ist nur verfügbar, wenn
Verbindung
im Dialogfeld
Gerätedefinition
auf einen dieser Werte festgelegt ist:
  • Daten mit Ereignissen
  • Daten mit Ereignissen und Status
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal