Angegebener Pfad ist ungültig oder das Gerät antwortet nicht
Bei der Kommunikation mit dem Gerät ist ein Problem aufgetreten. Dies kann auftreten, wenn das Gerät nicht vorhanden, die Kommunikation mit dem Gerät unterbrochen oder der Netzwerkpfad zum Gerät ungültig ist.
Wählen Sie
OK
aus und dann Diagnose aktualisieren
, um die Kommunikation mit dem Gerät zu aktualisieren.Rückmeldung geben