Parameter der Ansicht „Verbindung“

Parameter
Beschreibung
Angefordertes Paketintervall (Requested Packet Interval, RPI) (ms)
Gibt die Datenaustauschrate zwischen Controller und Gerät an. Der gültige RPI-Bereich wird unter diesem Feld angezeigt. Gültige Werte und Standardwerte richten sich nach dem Gerät. Andernfalls ist das RPI-Feld schreibgeschützt und wird durch die Sicherheitsaufgabe oder die Achssteuerungsgruppe festgelegt.
WICHTIG: Der Wechsel des RPI-Werts im Online-Modus bewirkt das Beenden und die erneute Herstellung der Verbindung mit dem Gerät.
Unter den folgenden Bedingungen können Sie den RPI-Wert nicht bearbeiten:
  • Die Verbindung ist eine Sicherheits-Ausgangsverbindung.
  • Die Verbindung ist eine Achssteuerungsverbindung.
  • Die Verbindung ist eine Sicherheitsverbindung und der Sicherheits-Controller ist mit einem Sicherheitsvorzeichen oder einer Sicherheitssprerre versehen.
  • Das minimal zulässige RPI des Geräts ist dasselbe wie das maximal zulässige RPI.
  • Der Controller befindet sich im Betriebsmodus.
Für
HART®
-Geräte:
Der RPI-Wert wird innerhalb des Bereichs von 500,0 ms bis 9999,9 ms eingestellt oder angepasst.
Wenn das zu erstellende HART-Gerät das erste Gerät unter einem HART-Analog-Gerät ist, beträgt der RPI-Standardwert 500,0 ms. Andernfalls entspricht der RPI-Wert dem RPI-Wert, der in anderen HART-Geräten unter demselben HART-Analog-Gerät angegeben ist.
Wenn das einzufügende HART-Gerät das erste Gerät unter einem HART-Analog-Gerät ist, bleibt der RPI-Wert aus der Kopie erhalten. Andernfalls entspricht der RPI-Wert dem RPI-Wert, der in anderen HART-Geräten unter demselben HART-Analog-Gerät angegeben ist.
Am RPI vorgenommene Änderungen werden automatisch auf alle HART-Geräte unter demselben HART-Analog-Gerät angewendet. Wenn ein anderes HART-Gerät zum Zeitpunkt der Anwendung einer RPI in einem anderen HART-Gerät ausstehende Änderungen an seiner RPI hat.
  • Wenn Änderungen in dem anderen HART-Gerät abgebrochen werden, wird der geänderte RPI-Wert ohne einen entsprechenden Hinweis übernommen.
  • Wenn Änderungen für dieses HART-Gerät übernommen werden, wird eine Aufforderung angezeigt, die Änderungen zu übernehmen.
Unicast-Verbindung über EtherNet/IP verwenden
Verbindung über EtherNet/IP
Legt fest, ob eine Unicast- oder Multicast-Verbindung über das Netzwerk hergestellt wird. Der Standardwert ist Unicast. Der Standardwert für Hochverfügbarkeits-Controller ist „Multicast“.
Für HART-Geräte können Sie den Eingangsverbindungstyp im Online-Modus nicht ändern.
Verwenden Sie entweder „Multicast“ oder „Unicast“ für nicht redundante Controller. Verwenden Sie Multicast für redundante Controller.
Wenn Sie dieses Feld online ändern, wird durch die Auswahl von
Übernehmen
das Dialogfeld
Verbindungsunterbrechung
geöffnet.
WICHTIG:
  • Der Wechsel zwischen einer Unicast- und einer Multicast-Verbindung während des Online-Betriebs führt dazu, dass das Gerät geschlossen und erneut geöffnet wird.
  • Wenn der Gerätepfad über ControlNet verläuft, wird die Verbindung zum Gerät erst aktiviert, wenn Sie RSNetWorx für ControlNet zum erneuten Planen des Netzwerks starten.
  • Durch Wechseln der Verbindung „Eingangstyp/Verbindung über EtherNet/IP“ wird die Spalte „Eingangs-Trigger“ auf die Standardeinstellung festgelegt.
  • Bei Änderung zu einer Multicast-Verbindung kann die Verbindung mit dem Gerät nicht erneut hergestellt werden, wenn die Verbindung mehrere Ethernet-Subnetze überquert. Multicast-Verbindungen sind auf ein Subnetz begrenzt.
Zyklische Verbindung über ControlNet verwenden
Verbindung über ControlNet
Legt fest, ob die Netzwerkverbindung über ControlNet-Netzwerke explizit geplant wird.
  • Mit dem Zielgerät wird eine geplante Verbindung eingerichtet. Um die konfigurierten Geräte in der Anwendung zu aktivieren, verwenden Sie zum Planen des Netzwerks das Programm RSNetWorx für ControlNet. Lesen Sie dazu das Handbuch zur
    ControlNet-Netzwerkkonfiguration
    , Publikation
    CNET-UM001
    .
  • Mit dem Zielgerät wird eine nicht geplante Verbindung eingerichtet.
Tipp: Wird diese Verbindung von „Planung aufgehoben“ in „Geplant“ geändert, planen Sie die Verbindung mithilfe des Programms RSNetWorx für ControlNet.
Modul sperren
Sperrt oder entsperrt Verbindungen mit dem Gerät. Durch die Sperrung des Geräts werden sämtliche Verbindungen zum Gerät unterbrochen, was zu einem Datenverlust führt.
Wenn das Gerät gesperrt ist, während Sie online sind, wird das Symbol für dieses Gerät im Controller Organizer in Form des Sperrsymbols dargestellt.
Option auswählen, um die Kommunikation mit einem Gerät zu unterbrechen.
  • Wenn Sie das Gerät im Online-Modus sperren, während die Verbindungen zum Gerät bestehen, werden diese geschlossen. Die Geräteausgänge schalten auf den konfigurierten Programmmodus-Zustand (falls vom jeweiligen Gerät unterstützt).
  • Wenn Sie das Gerät im Online-Modus sperren und keine Verbindung besteht (z. B. aufgrund einer Fehlerbedingung oder eines Ausfalls), wird das Gerät gesperrt. Die Gerätestatusinformationen werden geändert und geben an, dass das Gerät gesperrt und fehlerfrei ist.
  • Wenn Sie die Sperrung eines Geräts im Online-Modus aufheben (das Kontrollkästchen deaktivieren) und keine Fehlerbedingung auftritt, werden Verbindungen zum Gerät hergestellt, und das Gerät wird dynamisch mit der für das Gerät erstellten Konfiguration neu konfiguriert (wenn die Verbindung die Eigentümer-Controller-Verbindung ist). Bei einem Listener (ein „Nur abhören“-Kommunikationsformat) kann das Gerät nicht neu konfiguriert werden.
  • Wenn Sie die Sperrung eines Geräts im Online-Modus aufheben und eine Fehlerbedingung auftritt, wird keine Verbindung zum Gerät hergestellt.
Schwerer Fehler im Controller, wenn Verbindung im Betriebsmodus unterbrochen wird
Legt fest, ob der Controller in den Zustand „Schwerer Fehler“ wechselt, wenn die Verbindung fehlschlägt, während sich der Controller im Betriebsmodus befindet.
Automatische Diagnose aktivieren
Aktiviert bzw. deaktiviert die automatische Diagnose.
Tipp: Durch die Deaktivierung dieser Funktion wird verhindert, dass dieses Gerät Diagnose an
FactoryTalk® Alarms and Events
veröffentlicht.
Verbindungsfehler
Zeigt den vom Controller zurückgegebenen Fehlercode an (für das konfigurierte Gerät) sowie einen Text, der den aufgetretenen Verbindungsfehler genau beschreibt. Allgemeine Fehlerkategorien:
  • Fehler bei Verbindungsanforderung
    . Controller versucht, eine Verbindung zum Gerät herzustellen, und hat einen Fehler empfangen. Verbindung nicht hergestellt.
  • Fehler bei Dienstanforderung
    . Controller versucht, einen Dienst vom Gerät anzufordern, und hat einen Fehler empfangen. Der Dienst wurde nicht erfolgreich ausgeführt.
  • Modulkonfiguration ungültig
    . Konfiguration im Gerät ungültig.
  • Nichtübereinstimmung bei elektronischer Codierung
    . Elektronische Codierung aktiviert, und ein Teil der Codierungsinformationen unterscheidet sich zwischen der Software und dem Gerät.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal