Verbindungsansicht

In der Ansicht
Verbindung
können Sie das Verhalten von Controller zu Gerät definieren.
  • Ein angefordertes Paketintervall auswählen.
  • Wählen Sie, falls unterstützt, eine Unicast- oder Multicast-Verbindung über EtherNet/IP
  • Wählen Sie, falls unterstützt, eine geplante oder eine nicht-geplante Verbindung für ControlNet aus.
  • Wählen Sie einen Eingangs-Trigger aus, wenn diese Option unterstützt wird.
  • Legen Sie die Sperrung des Geräts fest.
  • Konfigurieren Sie den Controller so, dass ein Ausfall der Verbindung mit diesem Gerät einen schweren Fehler im Controller verursacht.
  • Aktivieren Sie bei entsprechender Unterstützung die Option „Automatische Diagnose“.
  • Verbindungsfehler anzeigen.
    TIPP:
    Die Daten in der Ansicht
    Verbindung
    stammen direkt vom Controller und zeigen Informationen über den Zustand der Verbindung zwischen Controller und Gerät an.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal