Parameter des Dialogfelds „Eigentümerschaft zurücksetzen“
Das Dialogfeld
Eigentümerschaft zurücksetzen
umfasst die folgenden Parameter:Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Kennwort | Das Kennwortfeld weist die folgenden Merkmale auf:
Gültige Zeichen sind:
|
Eigentümerschaft zurücksetzen | Setzt das Gerät auf seinen werksseitigen Standardzustand zurück. Das Gerät geht dann im Besitz des Benutzers über, der es als Nächstes erfolgreich konfiguriert. Durch das Zurücksetzen der Eigentümerschaft werden alle Verbindungen zum oder durch das Gerät unterbrochen, was zu einem Ausfall der Steuerung führen kann. |
Rückmeldung geben